This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307EVM:DRV8307EVM输入电压噪声

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307, DRV8307EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/564847/drv8307evm-drv8307evm-input-voltage-noise

部件号:DRV8307EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8307

您好,

我正在驱动一个带有drv8307evm板的3相BLDC电机。 当我更改PWM占空比时,24V直流输入电压上存在电压噪声。 如何终止它? 顺便说一下,我在自己的主板上使用drv8307驱动程序IC,我的主板上也有同样的问题。 有什么建议??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,eb1984,

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
    启动的PWM占空比是多少?最终的PWM占空比是多少? 它是逐渐改变的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    PWM占空比在25 % 和90 % 之间变化,并且它不会逐渐变化,因为我在某些情况下的代码,我必须在短时间内更改占空比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,eb1984,

    24V导轨上有哪种陶瓷旁通电容?

    我建议在三个半桥接器以及DRV8307的VM引脚上各安装一个小的.1 UF陶瓷电容器。 小型陶瓷电容器具有低ESR,有助于在切换外部MOSFET时缓解电压纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    下面是我的整个原理图,您能否向我展示我必须添加100nF电容器的几点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,eb1984,

    我在下面的每个MOSFET上添加了红色的100 nF电容器(从VIN到接地)。

    VIN网络上是否有大容量电容器?  我建议在这个网络上至少220个UF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的电源电路低于,有680uF/50V电容器和24V TVS二极管。 由于3V3 DC网络上存在相同的瞬态,因此MCU受到影响并停止工作。 我无法理解原因,但我将尝试使用三个100nF电容器作为MOSFET放电。 他们的立场是否正确? 如果我在FAZ (相位)网络上使用100nF电容器会怎样?