This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:DRV8.3055万-Q1工作温度/电流安培

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/565415/drv8305-q1-drv83055-q1-operational-temperature-current-amp

部件号:DRV8305- Q1

您好,先生,

我的客户在水泵中使用DRV8.3055万-Q1,需要回答两个问题,谢谢。

1.工作温度

在客户主板中,DRV8.3055万-Q1在     ~℃表面显示~70℃以下条件,这意味着工作的最高环境温度绝对限制为80? 您能否告诉 我 EVM可以使用的最高环境温度? EVM的DRV8305N在相同条件下显示~60℃。

 条件:1)室温;2)连接至MOSFET,  但不带 电动机;3) 12V输入;4) LDO负载~7mA

2.电流感应放大器

我们是否可以使用其中一个电流感应放大器来感应低侧总电流,如下所示?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy:

    1) 工作温度

    我们的设备中用于估算模具结点温度的推荐方法是:

    Tjunc = Tcase +(ψJT x功率)

     在此估算中,ψJT Ω 值可在DRV8305- Q1数据表中找到,并且Tcase测量应通过使用红外热电偶直接测量箱体顶部来进行。

    估计的最高环境温度约为80°C,但我建议进行上述测量以确定实际模具温度。

    我们的EVM尚未在高环境温度下进行广泛测试,因此很遗憾,我没有提供此问题的编号。  正确散热的一些重要注意事项包括:

    • 尽可能通过顶部和底部接地层之间的缝线进行热成像
    • 印刷电路板顶部和底部层上的连续接地线
    • DRV8305- Q1电源垫下方的多个导热孔与底层接地平面相连

    2)  电流感应放大器

    可以,您可以使用一个电流感应放大器来感应总电流。  两个未使用的放大器(SNx和SPX)的输入应接地,两个未使用的输出(SOx)应保持浮动。