This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:Ta=75C时的负载电流

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/565342/drv8803-load-current-at-ta-75c

部件号:DRV8803

尊敬的支持团队:

我对DRV8803WP有一些疑问。

  • 在Ta=75C时,它是否可以支持四个通道的1A负载电流?
  • 在Ta=75C时,它是否可以为四个通道支持1.2A浪涌电流?
  • 在Ta=75C时,它在两个信道上支持多少电流?

此致,

隆桥弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takahashi-san,

    电源电压是多少?

    我对DRV8803WP有一些疑问。
    •在Ta=75C时,它是否可以支持四个通道的1A负载电流?

    设备不能支持此电流级别。

    •在Ta=75C时,它是否可以为四个通道支持1.2A浪涌电流?

    浪涌电流的持续时间是多少?
    浪涌电流之后的电流水平是多少?


    •在Ta=75C时,它在两个信道上支持多少电流?

    假设散热器足够,每通道大约为1.1 安培。