请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8301 团队成员:
我的客户正在其项目中使用DRV8301。 某些芯片将显示GVDD_UV错误。 检测 发现GVDD 电压仅为3.3V。 我们验证引脚 阻抗,发现GVDD到GND的电阻仅为10欧姆。 您是否可以帮助分析什么会导致GVDD_UV。 重新购买新的主板后,主板可以重新工作。 如果芯片出现故障,则应是首次出现故障。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.