This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-DRV8711:在EXSTALL模式下读取BEMF电压

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/564697/boost-drv8711-reading-bemf-voltage-in-exstall-mode

部件号:BOOST-DRV8711

您好,

我有一些疑问:


1.  在 EXSTALL模式下,BEMF是否在线圈电流波形的9018.027万和360度处测量?

2. STALLn/BEMFn是否在线圈电流波形的9018.027万和360度处触发?

3.如果 电动机在  上述 点(以度为单位)停转,则只能确定停转的发生情况,而不能确定其他情况?

4.在“内部失速检测”配置中,BEMF信号是否可用于内部电路中的比较器?

谢谢!

此致,

Sagar Kunder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更正:

    1.在EXSTALL模式下,是否只能在线圈电流波形的9018.027万和360度处测量BEMF?

    4.在“内部失速检测”配置中,BEMF信号是否始终可用于内部电路中的比较器?

    此致,
    Sagar Kunder
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sagar:

    1.在EXSTALL模式下,是否只能在线圈电流波形的9018.027万和360度处测量BEMF?

    是的,BEMF在9018.027万和360度下测量。 BEMF可能无效,具体取决于电动机速度,微步进,采样时间。

    2. STALLn/BEMFn是否在线圈电流波形的9018.027万和360度处触发?

    是的

    3.如果电动机在上述点(以度为单位)停转,则只能确定停转的发生情况,而不能确定其他情况?

    您能否澄清一下这是什么意思?

    4.在“内部失速检测”配置中,BEMF信号是否始终可用于内部电路中的比较器?

    BEMF信号不可用。 当线圈中有电流时,此值无效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的回复。

    关于我的问题3,
    以下陈述是否正确,
    BEMFn/STALLn在9018.027万和360度时触发,并且在外部停转配置中,BEMF电压只能在当前线圈波形的9018.027万和360度(当BEMFn被拉低时)下读取。

    我正在使用1/4微步进和SMPLTH,100usec,
    为了检测停转,步进频率的范围(单位为kHz)应该是多少?

    谢谢!

    此致,
    Sagar Kunder
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sagar:

    有关步进频率的更多详细信息,请参阅发布的e2e.ti.com/.../56.0587万。