This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 48V/200W BLDC电动机的最佳解决方案,用于方便的工具

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8320, DRV8303EVM, BOOSTXL-DRV8301, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/577112/best-solution-for-a-48v-200w-bldc-motor-for-handy-tool

主题中讨论的其他部件:DRV8301DRV8320DRV8303EVMBOOSTXL-DRV8301MOTORWARE

哈洛

我们正在开发基于48V无刷电机的新工具。

该工具是一种罗托比妥砂磨机,由于这是一种手掌型工具,我们需要尽可能减少PCB尺寸。

我们更喜欢先从评估板开始测试电机的SW和CPU性能(电机是一种全新的设计)。

然后,我们将在评估最佳硬件和软件解决方案后开发最终主板。

现在,我们想就以下方面提出一些建议:

  • 开发套件
  • SW

非常感谢您的参与!

此致

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fabio,

    48V BLDC会限制您的选择。 有关选项,请参阅以下链接:www.ti.com/.../brushless-dc-gate-drivers-products.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Rick,

    非常感谢您的及时回复。  

    我肯定会去DRV8301/02/03或DRV8320/23,但最后一个不可用。

    如果我理解正确,该系列是BLDC的三相驱动器。 它们都适用于最大60DCV 8301具有SPI接口,8302具有硬件控制接口(可能HCI的响应速度更快?),8303具有SPI接口,但没有降压降压转换器。

    我发现了两个不同的开发板:

    • DRV8302-HC-C2-Kit
    • DRV8303EVM  
    • 这两个主板都有自己的SW。
    • 您建议使用哪一种?

    我的疑虑是关于电动机停止时的反电动势:事实上有人说,根据转子的惯性,峰值可以达到100/150伏。

    在这种情况下,DRV系列的设备将最终损坏,或者有解决方案来保护它们?

    非常感谢您的关注和支持!

    致以最热烈的问候

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fabio,

    任一主板都能正常工作。 我建议 使用www.ti.com/.../DRV8301-HC-C2-KIT,但另外两个也可以。

    停止电动机时应小心。 TVS二极管,大容量电容器和其他电路可用于限制DRV8301处的电压。

    另一个要检查的主板是BOOSTXL-DRV8301。 虽然它不符合规定的电压规格,但它是印刷电路板布局的一个示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    从Mouser购买的DRV8303EVM,非常完善。

    我已正确安装CCS,驱动程序和InstaSPIN软件。

    现在我准备好...等待您的宝贵支持Relaxed

    现在的问题是:

    如何微调电机参数?

    我是否使用Motorware?

    你能给我推荐一些技巧吗?

    看起来越来越难了…

    非常感谢您的宝贵帮助!

    Ciao

    Fabio

    PS: 你认为可以在意大利找到一个FAE吗?