This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:正在初始化

Guru**** 2375800 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, DRV8301, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/575903/boostxl-drv8301-initialising

部件号:BOOSTXL-DRV8301
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万MOTORWAREDRV8301

你(们)好

我正在尝试使用TMS320F2.8069万和Boostxl-drv8301运行3相PMSM,而不使用'morware'软件。 是否有人可以帮助我初始化 Boostxl-drv8301 (启用门驱动器,确认故障信号等)? )??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Amrutha,

    DRV8301数据表中介绍了如何启用设备。 您是否有关于启用或故障信号的特定问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提供PWM脉冲。 除此之外,我必须发出什么信号? 是否有相关文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amrutha,

    数据表描述了控制DRV8301和SPI寄存器所需的信号。

    使用现有的Motorware代码和DRV8301数据表是确定所需信号的好方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你