This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于TPIC2060中的主轴输出(U/V/W)

Guru**** 2376670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC2050, TPIC2060A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/571252/about-the-spindle-output-u-v-w-in-tpic2060

主题中讨论的其他部分:TPIC2050TPIC2060A

您好,

 

我的客户询问TPIC2060中的主轴输出(U/V/W)。

它们将由主机控制器从主轴加速度更改为CAV (恒定角度速度)控制。

在改变正时时时,主轴输出变为正弦曲线,大约20毫秒。

(请参阅随附的捕获波形。)

当它们将TPIC2050用作同一应用时,这种现象就不会发生。

 

(问题)

(1)这种现象是否来自TPIC2060中的独特规格?

(2)为什么TPIC2050上没有发生这种现象?

(3)为了解决这一现象,TPIC2060中是否有某种方法或想法?

 

此致,

TAO_2199

e2e.ti.com/.../TPIC2060A_5F00_spindle-outputs.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TAO_2199,

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tao2199,

    我相信TPIC2050和TPIC2060A是以相同的设计为基础的,它们的登记册也是相似的。  这两种设备之间应该没有太大的区别。 我有几个跟进问题。

    -您的客户是否 在使用TPIC2060A的多个系统上看到此行为? 我想知道这是否只是一个设备问题。

    - TPIC2060A和TPIC2050系统上的所有去耦电容器是否相同,它们是否遵循第10节"电源建议"下的数据表建议?

    请您澄清蓝色迹线的含义吗? 它显示"12V",但示波器显示1V/div

    -您能 在TPIC2050和TPIC2060系统之前,期间和之后向我发送SPI命令吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

     

    很抱歉回复太晚。

    我已向我的客户确认以下内容。

     

    -您的客户是否 在使用TPIC2060A的多个系统上看到此行为? 我想知道这是否只是一个设备问题。

    ->(应答)

    他们证实了与其他TPIC2060一起出现的同样现象。

     请参阅随附的文件。

     

    - TPIC2060A和TPIC2050系统上的所有去耦电容器是否相同,它们是否遵循第10节"电源建议"下的数据表建议?

    ->(应答)

    他们确认已根据数据表(第10节)放置去耦电容器。

    (它与带有TPIC2060的主板相同。)

     

    请您澄清蓝色迹线的含义吗? 它显示"12V",但示波器显示1V/div

    ->(应答)

    抱歉,他们错误地将缩放比例调整为正确。 它们再次使用正确的标度进行测量。

     请参阅随附的文件。

     

    -您能 在TPIC2050和TPIC2060系统之前,期间和之后向我发送SPI命令吗?

    ->(应答)

    他们确认了SPI命令。 请参阅随附的文件。

    (电机加速前,完成CAV控制时。)

     

    此致,

    TAO_2199

     

    e2e.ti.com/.../Confiirmenation_5F00_result.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO_2199,

    感谢您的详细回答。  我 认为 这是由于TPIC2060上可以使用的功能模式之一,而TPIC2050上没有这种功能模式。 您能否让您的客户运行测试,其中TPIC2060A的所有寄存器配置与TPIC2050相同?

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    感谢您的回复。

    他们通过以下设置确认了这种现象。

    1)配置与TPIC2050寄存器相同。

    ->未改进。  (这种现象还在发生。)

    2)注册0x6b:0x00->0x04

    ->改进了。  (这种现象消失了。)

    请参阅随附的文件。

    他们不确定为什么通过更改Register 0x6B数据来改进它。

    (SPM_RCDDIS:主轴区块反向电流检测功能:启用->禁用)

    请告诉我可能的路由原因。

    此致,

    TAO_2199

    e2e.ti.com/.../7077.Confiirmenation_5F00_result.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好TAO_2199:

    感谢您提供完整记录的数据,以及查找导致您看到的操作的寄存器设置的出色工作!

    我认为寄存器设置与此设备的制动功能有关。 它还有助于在减速过程中降低电流。 看到这种情况发生时,是否更改了VSPM DAC中的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

     

    感谢您的回复。

    他们确认VSPM_DAC如下。

    -看到这种情况发生时,是否更改VSPM DAC中的值?

    (答案)

    ->是。 在改变正时(马达加速度-> CAV控制)时,

    SPM未设置制动器,但VSPM DAC几乎瞬间设置为零。

    请参阅随附的文件。

     

    (作为附加信息。)

    *在其他点(SPM减速/加速),

    同样的现象也发生了。 请参阅随附的文件。

     

    请告诉我根本原因的机制。

    如果您需要更多信息,请告诉我。

     

    此致,

    TAO_2199

    e2e.ti.com/.../6557.Confiirmenation_5F00_result.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAO_2199,

    我相信这种现象是一种在减速过程中降低反向电流的设备功能。 无论出于何种原因,TPIC2060的数据表中未突出显示此功能。

    我认为,如果客户将VSPM从高值更改为低值,TPIC2060会认为电机减速,因此会将所有输出设置为Hi-Z 在Hi-Z过程中,BEMF产生一个电流,该电流消耗体二极管中的旋转能量和寄生电阻,以减慢电机速度。 这应该持续大约26毫秒,我相信您说过客户观察到了这一点。

    您的客户是否对将REG0x6B设置为0x04以消除此现象的解决方法感到满意?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

     

    感谢您的回复。

     

    -您的客户是否对将REG0x6B设置为0x04以消除此现象的解决方法感到满意?

    (答案)

    他们确认了U/V/W信号上的这种现象(正弦曲线)。

    但他们说似乎没有任何问题(例如电机转速波动)

    从外面看。

    他们不确定它是否通过设置REG0x6B对TPIC2060中的系统产生不良影响。

     

    (问题)

    ・REG0x6B的功能是在减速过程中降低反向电流。

    通过启用此功能是否可能对TPIC2060中的系统产生不良影响?

    *他们不确定哪个寄存器设置更好。 (REG0x6B启用或禁用。)

     

    请您提供一些意见或建议吗?

     

    此致,

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAO_2199,

    据我所知,无论是否启用REG0x68功能,您的客户都不会看到任何性能变化。 很好听!

    如果他们选择启用REG0x68功能,则不存在损坏TPIC2060的风险。 它旨在实现该功能。