This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万EVM:GUI锁定

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/577425/drv10983evm-gui-lock-up

部件号:DRV1.0983万EVM

开箱即用,一切正常运行。

按照SLOU395C中的步骤操作,安装新马达,直到第4.6 章节,一切正常。

在第1点,我收到一条错误消息。 不幸的是,我没有捕捉到那个错误信息。

已重新启动应用程序几次并重新显示以下消息。  

按OK锁定GUI。

您能否就发生的情况提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所附对话框未正确显示在我的帖子中。
    在下面重复。

    需要更新设备。 请确保电源电压大于22V,然后按"确定"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anders:

    某些原始EVM在设备中具有不正确的寄存器设置。 此更新将纠正此问题。

    GUI可能不会前进,直到设备上的电压大于22V。 您是否会将电压提高到24V以提供一定的幅度?