This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8800:有关相位和NSleep的查询

Guru**** 2375680 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8800, DRV8870
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/575859/drv8800-query-regarding-phase-and-nsleep

部件号:DRV8800
主题中讨论的其他部件: DRV8870

我的一个客户希望将DRV8800与微控制器连接。从微控制器到驱动器IC (在我们的案例中为相位和nSleep)的端口引脚很少有查询。

  1. 这些端口引脚的内部下拉电阻器的值是多少?

  2. 我们是否需要在这些线路中连接任何串联电阻/电容器?

请建议考虑噪音的最佳做法。

此致,

Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harmeet,

    nSLEEP的内部下拉电阻器通常为100kOhm。 相位引脚下拉电阻通常为200kOhm。

    通常,无需在这些线路中连接串行电阻器或电容器。
    最佳做法包括将数字控制从电机信号中移开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    谢谢。

    还有一个关于零件的查询。

    客户通过 此驱动器IC传输2A电流10毫秒以进行负载。

    请告诉您,在25°C和70°C的环境下,此IC的峰值功率处理能力是多少?

     

    此致,

    Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harmeet,

    该值取决于许多因素,例如热平面的大小,使用的封装,系统电压,占空比,PWM切换频率, 和衰减模式。

    条件是什么? 虚拟机? 热平面有多大?

    作为替代方案,您是否考虑过DRV8870/71/72? 此设备设计用于更高电流。