This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:DRV8432和DRV8412的峰值电流

Guru**** 2375000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/577209/drv8432-peak-current-of-drv8432-and-drv8412

部件号:DRV8432
主题中讨论的其他部件: DRV8412

尊敬的技术支持团队:

能否告诉我数据表上的峰值电流状况?

例如,
DRV8432 (8412)可驱动低于1毫秒的峰值电流或工作负载低于50 % 等。
否则,温度是否低于建议的操作范围?

■数据表

•DRV8412 (电源垫向下):高达2×3-A
双路连续输出电流(2×6-A峰值)
全桥模式

•DRV8432 (电源垫向上):高达2×7-A
连续输出电流(2×12-A峰值)输入
双全桥模式

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD,

    该值取决于许多因素,例如散热器大小,环境温度,占空比,PWM切换频率和衰减模式。

    所需的电流是多少?电流的持续时间是多少? 在什么条件下?