This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801A-Q1:采用QFN封装进行过成形

Guru**** 2375060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8801A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/576619/drv8801a-q1-overmold-on-qfn-package

部件号:DRV8801A-Q1

大家好,

在阅读过注塑的包装故障模式时,我刚刚了解到QFN封装是风险较高的封装。  DRV8801A-Q1采用QFN封装。  在生产过程中,设备将覆盖模具材料,温度循环范围为150至300 ppm/deg C。

我正在寻找任何数据或警告,大家都考虑到这种包装类型及其与我们的覆模材料的使用。

期待您的反馈。

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared,


    当您提到包装失效模式时,您是否意味着QFN封装IC由于过模材料而具有不同包装技术失效的高风险?
     
     
    我们将研究我们资源中可能包含的任何有关过成形材料的可用数据/注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hector,您好!

    我想说的是,当QFN封装处于压力大,温度高的环境中时,它们很容易出现故障。 在PCB上涂抹这种过模时,过模也会覆盖QFN封装并经过加热循环。 我只想了解与此相关的风险。

    最佳,
    Jared
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jared,

    我理解您的问题,因为它涉及在QFN封装上方应用时,以及在指定的CTE值范围内将其置于加热循环时,过模材料如何反应。 根据我收集的数据,QFN封装本身具有质量设计优势,可减少汽车环境造成的应力:可湿的侧翼,有助于创建更好的导电路径,以到达QFN封装中的印刷电路板痕量。 此外,具有清洁的印刷电路板布局以及无残留焊料,可降低树突状生长的发生概率。

    至于过模材料,我们以灌封化合物为例。 慢固化灌封化合物有助于去除热量,但使用此类材料会产生应力。 有关过模材料对QFN封装的影响的更多信息,我建议联系过模材料制造商,并查看他们可能拥有的与QFN封装的影响相关的一般数据。

    DRV8801A-Q1的物理示意图页面(位于其数据表的第22页)上提供了可湿式侧翼。 请参阅以下URL:

    www.ti.com/.../drv8801a-q1.pdf