This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:Maxon EC 45开环控制问题

Guru**** 2375800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/577043/drv10983-maxon-ec-45-open-loop-control-problem

部件号:DRV1.0983万

您好,

我正在使用带有MSP430G2.5553万的DRV1.0983万驱动器IC来控制50W 18V Maxon EC 45 BLDC电机。 我使用调谐指南来设置电机参数;它们似乎是正确的。 当我尝试在开环模式下控制它时,它会加速至"开至闭环阈值",并以该速度持续运行,而不会受到我提供的模拟输入的影响。 如果我尝试闭环模式,它会加速到阈值,然后由于过电流而停止,然后再次尝试。

我还尝试使用GUI,但它在我的PC中崩溃,即使我安装了LabView。  

有人能帮我设置参数吗? 在我的应用中,我将使用编码器和FPGA实施闭环控制。 因此,如果它在开环或闭环中对模拟或PWM输入线性作出反应,就足够了。  

此外,是否有任何方法可以检查电机是否与驱动器兼容?

Motor DS: www.ensatek.com.tr/.../13EC45FLAT_50_A.pdf

编辑:我的电机参数如下所示:

RM:0x1C

kt:0x1b

Tdelay:0x59

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gunay,

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。