This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:如何选择DRV2700 EVM选项以支持30uF负载?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700, DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/575686/drv2700-how-to-select-drv2700-evm-options-to-support-30uf-load

部件号:DRV2700

您好,先生:

我们正在调查DRV2700,以支持5uF压电执行器,4 ~ 6件与200Vpp输出并联,因此  总负载电容应约为20uF~30uF。 我们能否使用 单个DRV2700设备驱动这些设备?  有 DRV2700EVM和DRV2700EVM-HV500选项。  对于 30uF 负载电容,哪个选项可以?   

谢谢,祝好!

陈耀恩
2017年20月02日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    我将您的帖子转到Haptics论坛。 我的同事或许能够在此设备上为您提供更好的支持。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Ivan,

    我们还有一个想法,就是使用四个3.7uF压电式执行器串联。 通过480V外接配置,我们可以为每个执行器施加120V电压,电容为0.93uF。 这种想法是否能够通过单个DRV2700驱动四个压电式执行器?

    顺便说一下,DRV2700是否支持10Hz至200Hz的输入范围?

    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2017年21月02日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    DRV2700EVM可在输出中差动驱动高达100Vp,200Vpp。 DRV2700EVM-HV500可在单端输出上驱动高达500Vp的电压。 对于每个EVM,输出电容将直接影响输出带宽。 带宽也取决于增压电压。 数据表的图9-12中显示了这一点。 参考图12:升压= 105V;1uF负载的最大频率为~30Hz。

    对于30uF负载,激活输出时,DRV2700的增压电压很可能会下降或降低。 这是因为零件无法提供足够的电流来为大电容负载充电。 一段时间(>1s)后,负载将充电至100V。 当您切换为输出端子充电时,随着零件为负载充电而战斗时,增压将再次降低。 因此,压电可以驱动,是的;但只能在小于1Hz的频率下驱动。
    在具有4*3.7uF负载的DRV2700EVM-500HV上,您会看到类似的效果。

    这些部件不是为驱动如此高的电容负载而设计的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelly,

    感谢您的建议。 我们是否可以使用4个串联压电使0.93uF等效电容0.93uF? 对于DRV2700-HV模式,充电至480V需要多长时间? 如果答案为否定,您是否会提供DRV2700 EVM选项的建议?

    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2017年24月02日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    将此电容驱动至480V需要~0.5秒。 回扫设计旨在驱动<200nF电容。 我的建议是为每个压电元件使用多个DRV2700驱动器。