This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将双周期转换为PWM

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/576863/conversion-of-dutycycle-into-pwm

我正在使用PLECS,在这种情况下,我正在将双周期转换为C脚本中的PWM。

谁能引导我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Umair,

    我们的电机驱动器有多个基于C的代码示例,这些示例显示如何根据占空比更改PWM。 您的应用是什么? 您是否想到了DRV设备?