This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:如何驱动带有霍尔效应传感器的drv8332 BLDC电机驱动器?

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332, DRV8312, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/576507/drv8332-how-can-i-drive-drv8332-bldc-motor-driver-with-hall-effect-sensor

部件号:DRV8332
主题中讨论的其他部件: DRV8312,controlSUITE

您好,

我有一个BLDC电机项目,我使用2个BLDC电机。 两者都是。 我想驱动250 W BLDC电机,带霍尔效应传感器。  

必须是:

Vs = 24或36 V

is (max)= 8或10 A

所以我发现了TI DRV8332。 但当我查看 drv8332原理图时,我没有看到霍尔效应传感器连接。 我是否在CPU端编码霍尔效应sensör? 或者是否有这样的IC?

摘要

*我不想使用MOSFET

*我想用任何东西对霍尔效应传感器进行编码

*我需要更多安培电流:) (大约10 A)

感谢您的回复

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hakan,

    DRV8332应由MCU控制。 MCU将接受霍尔传感器信号,然后将信号转换为PWM_X和/RESET_X上的正确控件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Dunken:
    您是否可以根据我提到的规格提供任何应用电路图?
    典型的应用程序图并不显示所有细节。 如果您发送详细的电路图,将对我们很有帮助。

    感谢您的支持

    客安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hakan,

    我忽略了指向 www.ti.com/.../DRV8312-C2-KIT 这个工具包是用于DRV8312的,它是DRV8332的较低版本。 controlSUITE中提供了包括原理图在内的文档。