请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2665 主题中讨论的其他部件: DRV2700
尊敬的先生/女士:
在DRV2665数据表中:它提到:
8.2。2.2 压电执行器选择
在选择触觉压电式执行器时,需要考虑几个关键规格,例如尺寸,
阻挡力和位移。 但是,从驾驶员的角度来看,关键的电气规格是
额定电压和电容。
在500 Hz的最大频率下,该设备经过优化,可在200 VPP (最高)下驱动高达50 nF的频率
电压摆动能力。 如果编程的增压电压降低和/或用户使用,它将驱动更大的电容
将输入频率范围限制为较低的频率(例如 300 Hz)。
我选择了Murata Piezo PKM13EPYH4000-A0 (蜂鸣器压电30VP-P 4kHz PC MT)?,规格如下:
由于数据表中提到的最大频率为500Hz,我担心 DRV2665将无法驱动此压电来产生可听见的声音,或者声音可能非常微弱。 有专家可以确认吗?
此致,
公里