This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:当电动机线圈的连接断开时,DRV8840受到保护

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840, DRV8840EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/575965/drv8840-drv8840-is-protected-while-the-connection-of-motor-winding-is-broken

部件号:DRV8840

德拉斯,

我正在使用DRV8840驱动直流电机,工作电流约为1A。 我们发现DRV8840将进入保护,需要重置才能重新启用,它似乎是OCP。 但从输出电流的波形来看,它不应过电流。

是否有任何解决方案可防止此OCP? 我们需要在不重置DRV8840设备的情况下尽快反转电机。谢谢。

请参阅下面的" Sch和当前波形"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gavin:

    您是否还会提供OUT1和OUT2电压?

    虚拟机的大容量电容是多少?

    请尝试与感应电阻器R15并联添加0.1uF电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    非常感谢您的快速回复。
    我看到VM连接到24V VCC,其中有一个104/50V电容器从sch连接到GND。 我假设OUT1和OUT2的电压约为24V。
    我会测试OUT1的电压,明天再给你们回电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gavin:

    主板上应该有一个大容量电容器。 请参见DRV8840EVM示例。 EVM具有用于散装的100uF电容器(C7)。 每个VM引脚上还有一个0.1uF电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    输出电压为24V,与VM电压相同。

    今天,我再次测试它。 我在每个VM引脚上添加了220uF电容器和0.1uF电容器;在R15 (R感应)上添加了一个0.1uF电容器; 当电机绕组的连接断开时,我仍然获得OCP。  

    当我给电动机添加一些负载时,它将增加电动机线圈的电流(电动机线圈的电流是3A,而以前是1.5A)。 获得OCP容易得多。  

    我不知道为什么我得到OCP?   OUT1至OUT2的电流非常清晰,在“连接中断”时没有浪涌电流,你可以看到下面的照片。

    另一件奇怪的事情让我很困惑,当我将ENBL从1转至0 (慢速衰减)时,我得到了反向电流。 反向电流高达6.8A,无OCP。您可以看到下面的照片。