This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:最小速度-速度限制

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/574017/drv8308-min-speed---speed-limitation

部件号:DRV8308

您好,

我想知道,使用DRV8308可以获得的最低速度是什么。

到目前为止,我们已经设计了基于此驱动程序的PCB,并配置为在闭环模式下运行,它在 13Hz (200rpm)到233Hz (3500rpm)之间工作正常

但n´t以较低的速度跑,就不能正常运行。

我不n´t是否有任何速度限制,或者我必须再次检查SPI参数。

感谢Advanve。

Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Igor,

    您尝试达到的速度是多少? 您知道电机的最小转速是多少吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:  

    想法是至少达到50或100 rpm。

    关于电机的最低转速,我正在使用的电机是Nanotec DB59C2.4035万-A

    Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Igor,

    如Rick所说,您的马达可能会被限制在最低速度。

    您可以尝试调整AA_SETPT和AG_SETPT限值,使它们低于您尝试跑步的最低速度。

    我还建议在开环模式下测试电机,以确定在没有闭环功能的情况下电机可以旋转的最小速度。