This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8813:DRV8813部件符合OCP问题

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8813
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/574688/drv8813-the-part-drv8813-meets-ocp-problem

部件号:DRV8813

大家好,

我的客户现在正在使用部件DRV8813,并且在执行电机线路热插拔时遇到故障问题。 当前波形低于。

虽然不建议执行此操作,但OCP时间似乎未 超过空时间3.75us。 因此,为什么它会遇到故障或为什么它会满足OCP。

谢谢你。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    执行此热插拔时,您是否已测量输出插针上的电压?
    发生此故障时的虚拟机电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    请检查以下波形。

    VM的直流值为24V。VM的交流波形如下。

    OUT to GND波形如下:

    巴西

    弗兰克