This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对Doorbell Chime使用压电驱动器

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/574781/using-a-piezo-driver-for-a-doorbell-chime

主题中讨论的其他部件:DRV2700LM4.856万

大家好,

当有人按门铃时,我们很有趣能够在室内播放用户选择的声音。 Piezo驱动程序(如DRV2700)是否适合此类应用程序?

此致,

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Akash,

    DRV2700可适用于使用压电发声器的此类应用。 查看TIDU994a参考设计以了解类似的应用。 LM4.856万也可能适用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelly,

    感谢您的快速响应。 这就是我所研究的参考设计。

    在参考设计文档中,它表示"压电转换器的功耗通常低于动态扬声器,尤其是对于需要高声压级别(SPL)才能满足法规要求的窄带宽报警信号。"

    我们不一定需要像烟雾探测器或火灾报警器那样的高SPL。 压电式驾驶员是否能够以不同的频率处理各种门铃声音? 根据我的理解,压电驱动器在频率操作方面受到限制,因此适用于在狭窄频率下运行的产品,例如烟雾探测器和火灾报警器。

    此致,
    Akash Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Akash,

    是的,我们可以在不同的频率下播放不同的音调/声音。 您对有限频率的回答正确。 此限值将由必要的增压电压和压电转换器的电容确定。 随着这些参数的增加,带宽也将减少。 DRV2700数据表具有相当多的图形,可帮助您查找不同升压电压下的带宽。