请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8303EVM 主题中讨论的其他部件: DRV8303
团队成员,您好!
能否确认DRV8303EVM能够驱动额定功率为1.5 kW的80 VDC,3相BLDC电机? 还是有更好的建议? 您是否 需要考虑或了解其他事项?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队成员,您好!
能否确认DRV8303EVM能够驱动额定功率为1.5 kW的80 VDC,3相BLDC电机? 还是有更好的建议? 您是否 需要考虑或了解其他事项?