This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303EVM:用于额定功率为1.5 kW的80 VDC,3相BLDC电机

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303EVM, DRV8303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/575087/drv8303evm-for-a-80-vdc-3-phase-bldc-motor-rated-at-1-5-kw

部件号:DRV8303EVM
主题中讨论的其他部件: DRV8303

团队成员,您好!

能否确认DRV8303EVM能够驱动额定功率为1.5 kW的80 VDC,3相BLDC电机? 还是有更好的建议? 您是否 需要考虑或了解其他事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,

    DRV8303EVM将支持60V,20A峰值条件。 该器件将与80 VDC 3相BLDC电机配合使用,但您将无法以80V的电压运行EVM。

    下面是使用DRV8303的1 kW参考设计示例:

    www.ti.com/.../tida-0.0436万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    感谢您的回答。 您是否建议在80 V以及上述其它条件下运行任何其它器件/EVM?