This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:DRV8702-Q1

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/574872/drv8702-q1-drv8702-q1

部件号:DRV8702-Q1

尊敬的所有人:

我们将在项目中使用DRV872-Q1汽车刷式直流电机驱动器。 但 DRV872-Q1 经销商库存状态为'无库存'。 我们希望尽快提供此产品。 您能否告诉我 我们何时可以开始使用此电机驱动器? 我们如何提供这款汽车驱动器?

我希望您能够提供信息。  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,User477.5773万:

    我已经联系了我们的团队,一旦我有了答案,我会尽快通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,User477.5773万:

    我们应在下周中之前在Digikey和我们的电子商店中提供库存。