请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:LAUNCHLL-F2.8069万M, BOOSTXL-DRV8301您好,
我购买了LAUNCHTXL-F2.8069万M和BOOSTXL-DRV8301。 我打算使用它们来控制BLDC电机(类似于无人机所用的小型电机)。
检查BOOSTXL-DRV8301规格后,我发现它支持6至24 V和10 A
您建议如何为开发板供电?
在网上检查后,我发现有两种方法可以获得24 V电压:电池(碱性电池,镍氢电池,锂聚合物电池,铅酸电池)和电源(SMPS)。
我倾向于使用SMPS,因为我不熟悉电池(电池及其充电器的使用方式)。 我发现一些本地站点销售具有以下特性的此类设备:24 V和13 A
如果我使用SMPS,您是否认为会出现问题?
谢谢你。