This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8880:检测电机故障

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8880, DRV8886AT, DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/574460/drv8880-detecting-motor-faults

部件号:DRV8880
主题中讨论的其他部件: DRV8886ATDRV8711

团队成员,您好!

我正在支持一个可能使用DRV8880驱动步进电机的应用程序,我想知道您推荐的用于检测电机故障(如电机停转)的解决方案是什么, DRV8880上是否有任何功能允许这种情况? 否则,是否有类似设备(如DRV8886AT)支持此类功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,

    您是指旅行结束检测,操作过程中错过的步骤,还是两者兼而有之? 根据应用的不同,需求可能有所不同。

    DRV8880和DRV8886AT不支持电动机停转。

    具有外部FET的DRV8711具有可在某些情况下检测电动机停转的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    我相信该应用程序会检测机械停止或扭矩增加,似乎DRV8711可以做到这一点, 但是,它似乎没有像DRV8880和DRV8886AT那样的AutoTuneTm,我可能会建议针对此应用研究我们的霍尔效应传感器。

    就DRV8886AT而言,除了无需使用两个外部电源感应电阻器之外,电流感应还有其他优势吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,

    DRV8711具有自动衰减功能,这是AutoTune的早期版本。 调谐稍微复杂一些。

    除了消除两个感应电阻器的成本和功率外,与PWP封装相比,DRV8886AT封装尺寸更小。 DRV8886AT的关闭时间与DRV8880的可变关闭时间是固定的。