This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412-C2-Kit:DRV8412示意图请求

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, DRV8412, DRV8825
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/573405/drv8412-c2-kit-schematic-request-for-drv8412

部件号:DRV8412-C2-Kit

您好,

我只能找到DRV 8412- C2-试剂盒示意图的pdf版本。 我对我的原型很满意,并继续使用DRV8412- C2套件中不包含的其它外设旋转自定义主板。 例如,我喜欢使用由C2000 - F2.8069万 MCU控制的三个步进电机驱动器,等等。  

如果您能向我们提供原理图文件,我们就可以使用这些文件来制作电路,从而产生新的电路板,这将是非常好的。

谢谢!

Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够在controlSUITE\DEPEND_KITS\DRV8412-C2-KIT_v131\~DRV8412EVM-HWdevPkg\DRV8412_RevG_HWDevPKG中8412中找到板的Gerber文件

    这些是否不足以满足您的需求?

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean,
    非常感谢您的快速响应。
    是的,我还找到了光绘文件。 我需要DRV8412的原理图,并希望添加两个DRV8825的原理图以驱动步进器和一些传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会将此移至汽车驾驶员论坛,以了解他们的专业知识

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SG108您好,

    我们找到了原始文件,但正在努力确认它们。 假设我们成功,Altium版本是否足够?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick,
    非常感谢。 我们提供了用于原理图的Orcad Capture。 我将了解Altium是否可以在Capture中导入。 我不需要精确的原理图。 我确实有PDF文件,可以使用它进行验证。

    此致,
    SG108
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SG:

    示意图和布局 似乎是Mentor Expedition。 我无法确认原理图。

    请参阅随附的file.e2e.ti.com/.../DRV8412EVM_5F00_RevG.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick

    非常感谢您的支持。 这是一个很大的帮助。 我认为这是成功的。

    此致,

    Sg.