This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:我自己设计的DRV8305 bootxL电路不工作

Guru**** 2378500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/574580/boostxl-drv8305evm-my-own-design-drv8305-boostxl-circuit-does-not-work

部件号:BOOSTXL-DRV8305EVM

您好,

我自己设计 了DRV8305 bootxl ,用于与C2000 piccolo启动板配合使用。 但是,电路存在问题 ,因为栅极驱动器没有提供正确的信号,我的电机也不旋转。 我在instaSPIN_UNIVERSAL GUI中检查SPI寄存器。 注册选项卡中显示了一些错误。 但是,我不明白是哪种干预措施纠正了这种错误。  我在该条目中添加图片。  

感谢你的帮助

Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Savas:

    从您的图片中,它显示一个故障指示(寄存器0x01位10)。 VDS_STAT监控过电流(Register0x01位5)。 寄存器0x02显示您的低侧MOSFET A中存在VDS过流故障。因此,我首先检查SH_A,GL_A,SL_A引脚,确保连接正确,同时您的低侧MOSFET A未熔断。
    此外,数据表的第7节介绍了状态寄存器。 www.ti.com/.../drv8305.pdf
    我希望这能有所帮助。