This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:DRV1.0983万

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/573214/drv10983-drv10983

部件号:DRV1.0983万
主题中讨论的其他部件: MSP430G2231TIDA-0.0652万

尊敬的团队:

我们正在尝试根据参考设计开发BLDC风扇:Tida-0.0652万。 请帮助提供MSP430G2231的示例代码,以了解如何驱动DRV1.0983万?

谢谢

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rajesh:

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh

    您可以在相同 的TIDA-0.0652万 文件中下载源代码。 向下滚动 软件部分,您将 看到名为“TI-0.0652万 Software”的文件。

    希望这有所帮助。

    谢谢!

    无辜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Innocent:

    可用的源代码用于IR遥控器,但需要源代码来操作具有MCU的DRV1.0983万?

    谢谢  

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesh:

    MCU可用于更改寄存器设置和访问EEPROM,电机由DRV1.0983万操作,请参阅DRV1.0983万的数据表和调整指南以配置设备。

    访问寄存器的示例源代码可在以下文件夹 http://www.ti.com/tool/drv1.0983万evm-tb中找到

    我希望此信息有助于您使用MCU与DRV1.0983万进行通信。  

    此致,

    Krushal