This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:用于DRV8332的印刷电路板设计

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/573905/drv8332-pcb-design-for-use-of-the-drv8332

部件号:DRV8332
主题中讨论的其他部件:DRV8303EVM

您好,我的名字id Kunjal,想知道 DRV8303EVM的设计文件是在哪个工具中设计的。 我需要在新设计中使用某些部分  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kunjal,

    该文件似乎是使用Orcad创建的。 使用记事本打开了文件,并搜索了各种工具。