请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8301 主题中讨论的其他部件: DRV8305
您好-
我正在设计具有DRV8301的定制控制器PCB。
我以前使用DRV8305进行过设计,当发生故障(包括过电流报告)时,nFAULT引脚是脉冲(警告)或锁定(关闭)的。 我看到DRV8301上有两个这样的针脚- nFAULT和nOCTW。
我的微控制器上的IO可用性有限-是否可以将这两个引脚组合在一起,以便它们都连接到微控制器上的单个跳闸区域输入? 我真正需要知道的是发生了一些故障-然后我可以轻松地阅读SPI寄存器以了解详细信息。
我们非常感谢您提供任何建议。
谢谢!
—————————————