This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205-Q1:输入偏移电压和电流感应放大器漂移的最大/最小值

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/571190/drv3205-q1-the-max-min-value-of-input-offset-voltage-and-drift-of-current-sense-amp

部件号:DRV3205-Q1

您好,

我的客户正在使用DRV3205-Q1。
他对输入偏移电压和电流感应电流的漂移有一些疑问。

问题1:请告诉我以下的最大/最小值?
    -放大器的初始输入偏移
    -温度和老化补偿

问题2:DRV3205-Q1有3个分流放大器用于电流反馈。
    每个电流在一个芯片中是否具有"温度和老化偏移"的差异特性?
    如果可能,您能否将此信息作为详细信息值告诉我?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shimizu-san,

    我将在第二天通过电子邮件直接向您发送一封邮件,并附上我们的回复。

    此致,

    将托斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toth-san,您好!

     这方面的进展如何?

     我没有收到您的电子邮件

    此致,

    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shimizu-san,

    我已发送电子邮件,请告知我们是否回答了您的问题。

    谢谢!

    将托斯