This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:MOSFET VDS和大容量捕获器电压余量,可实现稳定的操作

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/573182/drv8301-mosfet-vds-and-bulk-capcitor-voltage-margins-for-robust-operation

部件号:DRV8301

您好-

我正在使用DRV8301和InstaSPIN-FOC设计自定义硬件。 在为工作选择合适的MOSFET时(多么棒的任务!),我对电压(VDS)的"安全"余量感到很为难。

电动机的额定电压为48V,充满电的电池很容易超过50V。 对于MOSFET,我一直在阅读相互矛盾的建议。 有些研究让我想在给定的价位上使用60V MOSFET来实现较低的Qg和RDS,但其他资源让我相信我真的需要使用至少75V (甚至100V) MOSFET来处理瞬变等 我知道这些问题的答案通常是"视情况而定",但我正在这里寻求任何进一步的思想领导。

我对大容量电容器电压额定值有相同的一般问题-这一决定也会影响我在给定轴向电容尺寸中可以容纳多少电容。 我可能应该在这里提到,我的应用程序将尽可能使用再生制动。

非常感谢您的任何建议!

最佳,

—————————————

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asif,

    正如您所说,答案取决于两者。 然而,还有一个更为紧迫的问题。 DRV8301的绝对最大额定值为65V。 该电压也是FET将看到的最大VDS。

    在>50V时,大容量电容器应足够大,以保护DRV8301。 否则,应使用某种类型的电压钳来防止VM超过绝对最大值。

    您是否看过DRV8301-HC-C2-Kit? 这可以用作设计的起点。 其额定电压为60V,满刻度范围为82.5A。