This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:封装槽口的位置

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/572906/drv8432-the-position-of-the-notch-of-the-package

部件号:DRV8432
主题中讨论的其他部件: TAS5121I

您好,
我有关于DRV8432DKD的问题。

我阅读了以下文章,知道槽口的位置是错误的。

我的产品 也是类似的。
我附加一个文件。

e2e.ti.com/.../DRV8432_5F00_notch.pdf


是否在将来对槽口位置或图纸进行校正?

此致,
DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dice-K:

    请澄清您的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick,
    感谢您的回复。

    我的问题是,这个缺口的位置是否有改变。

    此致,
    DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dice-K:

    感谢您的澄清。

    槽口的位置尚未修改。 请看tas5121i数据表的第3页2吗?

    www.ti.com/.../tas5121i.pdf 数据表

    这有一个类似的软件包。 第2页上的顶视图在右上角显示槽口。 对我们的数据表所做的这一更改是否有助于回答缺口问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick,
    感谢您的回复。

    TAS5121I在36引脚处有一个槽口。

    我能否获得18针槽口的图纸?

    此致,
    DICE K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dice-K:

    感谢您的意见。 正确的是TAS5121I在引脚36处具有槽口,DRV8432在引脚18处具有槽口。

    如之前文档中所述,针脚1指示灯是 包装顶部的白点。 槽口不表示针脚  1.

    我们将请求更新以 避免将来出现混乱。