请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8830 大家好,
客户正在评估DRV8830设备,询问他们是否有I2C参考代码和GUI软件来验证I2C控制功能? 请提供建议。 谢谢。
此致,
亚瑟
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在 IP-Cam设计中使用DRV8830,但存在一些I2C问题。
我们使用硬件设置A1=1和A0=0,并尝试写入0xCC的地址。 但我无法从从属设备获得任何响应。 所以我保留相同的硬件设置,并尝试另一个地址,0xC0,0xC2…0xD0。 我可以找到0xC0有响应,并可以控制设备。 我不知道为什么0xC0有响应?
我想知道您可以共享参考源代码或GUI。 最好检查一下问题。 谢谢。
Gary