This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:阶段/启用模式需要代码

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834, DRV8881EEVM, MSP430F2617, DRV8834EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/572905/drv8834-need-codes-for-phase-enable-mode

部件号:DRV8834
主题中讨论的其他部件: DRV8881EEVMMSP430F2617

您好,

我正在使用DRV8834步进电机驱动器我想使用 相位/启用模式来驱动步进电机任何人都可以为我推荐 相位/启用模式的示例代码。

谢谢你

 Bhavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bhavin,

    有关代码示例,请参阅应用报告:www.ti.com/.../slva443。

    DRV8881EEVM中使用了类似的代码。 该代码在DRV8881EEVM软件文件中提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick Duncan,您好!

    感谢您的回复,但我想知道DRV8834的代码。我想使用PWM驱动步进电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?
    我想使用带有DRV8834的PWM驱动步进电机。

    我们非常感谢您在这方面提供的任何帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?

    这对我来说很紧急。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhavin,

    还提供了用于DRV8834EVM的代码。 该代码可在“硬件:DRV8834EVM ”文件中的DRV8834EVM_MSP430F2617_Firmware_AMD_TI.zip文件2617文件中找到

     编写代码是为了演示DRV8834的操作。