This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:使用EN_GATE的安全扭矩关闭(STO)

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/572946/drv8305-safe-torque-off-sto-with-en_gate

部件号:DRV8305

是否可以在SIL A应用中使用DRV8305的EN_gate引脚(当然具有足够的保护)作为外部安全扭矩关闭输入,或者   是否有其他推荐的DRV8305 STO解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lukas:

    您必须确定哪些符合安全扭矩的需求。

    当EN_GATE引脚禁用输出时,唤醒引脚会将设备置于低功耗休眠模式,从而禁用内部电路。