请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0975万EVM 主题中讨论的其他部件:MSP430F5529, DRV1.0975万, USB2ANY,
大家好,
我开始使用DRV1.0975万芯片开发BLDC电机泵控制器,并购买了开发套件DRV1.0975万EVM。 使用此套件没问题,但过了一段时间后,我意外地将12V连接到了从DRV1.0975万到USB2ANY的I2C线路,并损坏了其MCU MSP430F5529。 我´ve了损坏的固件,并焊接了新的固件,尝试使用USB2ANY固件加载器加载固件。 当我按USB2ANY按钮启动引导加载程序时,我可以在可用设备中看到一个设备,它显示为“Type:No Firmware,Serial Number:Unknown,Firmware ???,Driver HID (BSL)(类型:无固件,序列号:未知,固件???,驱动程序HID (BSL))”。 当我尝试更新固件时,似乎所有固件上载和固件加载器都结束,并显示消息USB2ANY firmware update is complete (USB2ANY固件更新完成)。 看起来不错,但n´t…… DRV1.0975万 EVM GUI或USB2ANY Explorer无法识别USB2ANY。 是否可以重新编程新MCU以修复USB2ANY以使其重新工作?
谢谢,致以诚挚的问候
Michal