请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV3201-Q1 您好,
我正在使用10毫欧在MOSFET桥接器的低侧进行电流测量。 我面临的问题是,运算放大器O3,O4的输出信号噪音太大。 我在具有1.6KHz截止频率的IPX引脚上有低通滤波器。 噪音主要是由于MOSFET切换所致。 由于切换而导致电流过冲,该切换传输至运算放大器输出。 请看一下波形,并建议我一些改善输出信号质量的方法。
图1:第一个通道是低侧MOSFET的PWM信号,第二个通道是运算放大器输出
图2:缩小以上波段的版本。 第一个通道为运算放大器输出,第二个通道为低压侧MOSFET的PWM信号
此致
Ganesh