This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0975万:drv1.0975万 GUI

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/572199/drv10975-drv10975-gui

部件号:DRV1.0975万

以下是问题陈述的摘要:

1,应用要求:

  • 冰箱圆风扇
  • 12V,0.15A,高达2W,1300rpm
  • 5-16V操作(速度调节)
  • 负载时噪音小于35dB
  • 进入失速(锁定)后3.5秒重新启动
  • FG输出
  • 12插槽/ 8极电机

2, 问题

  A, 相电阻,KT和极数是否是唯一需要编程的参数?

  B,  如果Rph_CT为20欧姆,则DRV1.0975万是否可用于电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,希望:

    我们的专家已经联系过,应该很快作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好希望。

    请参阅下面我的答复

    • 冰箱圆风扇
    • 12V,0.15A,高达2W,1300rpm

    [KS] DRV1.0975万应能满足此规范

    • 5-16V操作(速度调节)

    [KS] DRV1.0975万可在~6 V至16 V之间工作。请参阅数据表中的UVLO规格,了解上升和下降边缘。

    • 负载时噪音小于35dB

    [KS] DRv1.0975万在真正的180°正弦模式下运行,因此应该不是问题。

    • 进入失速(锁定)后3.5秒重新启动

    [KS] DRv1.0975万在进入停止状态后5秒内重新启动。

    • FG输出

    [ks] FG输出可根据要求进行配置。

    • 12插槽/ 8极电机
    • 问题1:相电阻,KT和极数是否是唯一需要编程的参数?

    [KS]配置KT和电阻是电机旋转的良好起点。 其他参数(如启动设置和T控件提前)可能需要稍后进行优化以提高性能。

    • 问题2:如果Rph_CT为20欧姆,则DRV1.0975万是否可用于电机?

    [KS]使用DRV1.0975万可配置的最大电阻为14.1 欧姆,因此您可以尝试配置14.1 并查看其自旋电机。

    此致,

    Krushal