This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812:DRV8812的风险

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8812
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/571518/drv8812-risense-of-drv8812

部件号:DRV8812

尊敬的各位先生:

我的客户向我们询问了DRV8812的Risense。

客户正在通过将Risense从0.5 Ω ö m更改为0.68 ,0.47 来衡量Ichop。
因此,使用此设置将当前调节设置为38 % 将导致与数据表公式的计算值不同的值。
请告诉我是否存在对风险管理的限制。
当Risense = 0.47 Ω Ω 时,输出电流的波形也会受到干扰。
同时请告诉我这一原因。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Y.Hasebe,

    这可能是由于衰减设置造成的。

    衰减设置是什么? 请尝试混合衰变或快速衰变并报告结果。

    如果仍然存在问题,请提供电流波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick-san:

    感谢您的快速回复。

    衰减设置值较低,因此处于慢速模式。

    我会向我的客户确认您的问题,因此我会在结果出现时尽快与您联系。

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick-san:

    我的客户尝试了混合衰变或快速衰变。
    他们向我们报告,38 % 条件下的计算值和测量值几乎一致。
    对于慢速模式下的38 % 设置,请告诉我计算值和测量值不匹配的原因。

    此致,
    是。hasebe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,

    我很高兴听到混合型和快速衰变都同意。

    慢速衰减可能无法在慢速电动机转速下控制电流。 如果慢速衰减时间内的电流减少小于消隐时间内添加到线圈的电流,电流可能会继续增加到高于所需值。

    请参阅博客 e2e.ti.com/.../how-to-quickly-tune-your-stepper-motor 作为示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick-san:

    感谢您的回复。

    我理解您的评论。
    我会将这些意见回答给我的客户。

    此致,
    是。哈塞伯