我希望更好地评估和了解drv8301的功率损耗。 数据表列出了单个典型工作条件电流 ,I PVDD1_OP =15 mA (10 kHz/100 NC栅极充电时)。 它没有列出该电压是否为特定电压,是整个电压范围的电压吗? 是否用于运行6100 NC门更换? 另外,我也不了解充油泵。 它的具体用途是什么?它与从PVDD到GVDD的LDO相比,是否节省了电源? 如果它确实节省了电源,那么工作电流不会随电压而下降? 在LDO的最坏情况下,在这些频率下,我们预期电流为6 mA吗? 如果将切换频率提高一倍,我希望工作电流提高一倍,还是只提高6 mA或更低?
最终我想操作像bootxl-drv8301这样的器件,它在48V和100kHz下具有31个常闭栅电荷。 但是,没有任何负载门驱动损失看起来很高,我可以预测。