This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:关闭DRV8305电机驱动器输出

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/571735/drv8305-turning-off-drv8305-motor-driver-output

部件号:DRV8305

您好,TI电机驱动器团队:

我当前正在使用DRV8305驱动电机。 要通过(INHx或INLx)驱动将任何电机驱动器闸门转至3.3V,我会在GHZ和GLX引脚上获得预期反应。 但是,当我关闭电机时,nFAULT引脚会变低。 我已将驱动程序配置为活动续流模式。 关闭电机后,我甚至尝试打开低端MOSFET以强制主动式续流。

 如果我断开电机并执行相同的操作,nFAULT将保持高电压。 因此,TI驱动程序不喜欢与关闭电机相关的内容。 您是否对导致此问题的原因有任何建议?

Robert Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    您是否能够从寄存器0x01,0x02,0x03或0x04读取故障状态? 从我们的设备所标记的故障开始,这将是一个很好的起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    您是否从SPI寄存器读取了故障代码?
    另请参阅数据表的表5以了解可能的原因。