请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8301 您好,
在DRV8301 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8301.pdf的数据表 中,它写在“过流保护和报告(OCP)”部分:
"对于VDS跳闸点,跨通道的20 % 容差最高可达"
问题是:由于我想将电机电流限制为2A,并且为了使用可能的最大扭矩,我想将其精确限制为此值,上述方法是否可靠?
换言之,容差是否是因为VDS阈值的值有限(参见P23中的表)? 或者我从表中选择的任何值都是为了具有该容差?
如果使用DRV8301片上资源有更好的精确限制电流的方法,请推荐
谢谢