请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8825 您好,
我有一个NEMA 17步进电机,额定电压为1.5 A和2.5V最大输入电压。 DRV8825的工作电源电压从8.2V开始。 我知道,驱动器监控输出电流并相应降低输出电压,但我担心它不会在开始旋转或电机负载时灼伤我的电机。 因此,问题是我是否应该担心驱动器在操作过程中可能会在电机输出处输出最大电源电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.