请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8301 主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8069万
我正在尝试从TMS320F2.8069万主板引进DRV8301。 我尝试在SPI初始化后通过写入SPITXBUF寄存器来初始化一个控制寄存器。 当尝试读取SPIRXBUF时,它将显示所有1。 怀疑我是否正确初始化了SPI模块,我尝试使用TMS320F2.8069万的SPI引脚作为GPIO进行通信。 我为此编写了一个代码,如果有人问我,我可以分享。 之后我得到了所有的。 有人能告诉我我做错了什么吗?