This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:设备过热

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/584573/drv595-device-overheating

部件号:DRV595

您能否告知最常见的原因,以进行检查。  应用为TEC控制器。 负载约为1A,但 变热后关闭。  它是热沉头,引导带帽也是正确的值。  还有什么要检查的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ajayt:

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,
    有两种故障使设备进入关闭模式:OC故障和OT故障。
    对于OC故障,如果瞬时输出电流超过7.5A,设备将进入关闭模式。
    对于OT故障,如果内部模具温度超过150°C/-15°C,设备将进入关闭模式。
    因此,首先您需要确认它是OT故障。 在正常情况下,此设备可以在4A输出电流下运行,没有任何问题(OT故障)。 环境温度是多少? 如果Ta非常高,则输出功率无法达到高目标。 主板上的散热设计是否足够好? 有关主板设计,请参阅我们的EVM设计 www.ti.com/.../slau479.pdf
    BTW,散热垫位于设备的底部,热量可以通过PCB消散。 散热器实际上在这方面帮助不大。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,该部件已正确焊接到其散热垫上,因此还有其他部件无法正常工作。 是否有任何建议或波形可供查看?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将更多地离线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我也有类似的问题。 我刚刚在论坛上发布了详细信息。 您是否找到了解决此问题的方法?