This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308EVM:使用后EMF代替霍尔传感器?

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, DRV5013, DRV8305, DRV8307
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/583060/drv8308evm-use-back-emf-instead-of-hall-sensors

部件号:DRV8308EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8308DRV5013DRV8305DRV8307

是否可以在DRV8308上使用后EMF而不是霍尔传感器? 也许是每个阶段的偏压电路和比较器?

DRV8308似乎是我们设计的完美之选,但大多数低成本BLDC电机不内置霍尔传感器。 可以改装霍尔传感器(DRV5813),但并不理想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修正:使用DRV5013霍尔传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bryan:

    这可能是可行的,但由于复杂性,建议不要这样做。

    起动电动机之前,没有反电动势。 要启动电机,必须按正确的方向对霍尔输入进行排序。

    运行后,后EMF不会在霍尔传感器的同一点转换。 除了背面EMF检测之外,还需要延迟以模拟霍尔传感器的操作。

    启动并运行电机后,可能会出现其他意外问题,需要额外的电路。

    简而言之,可能需要MCU来监控后EMF和创建霍尔输入。 建议使用MCU来控制像DRV8305这样的设备,而不是使用MCU来使DRV8308运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    DRV8307怎么样?

    是否可以在DRV8307上使用后EMF而不是霍尔传感器

    您能否提供推荐的电路图??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mason,

    上述限制同样适用于DRV8307和DRV8308。