This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:为运行直流电机制作H形桥接器

Guru**** 2362860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT, DRV8301, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/585108/drv8301-making-h-bridges-for-running-dc-motors

部件号:DRV8301
主题中讨论的其他部件: TMDSDOCK2.8379万DcontrolSUITE

大家好,

我希望有两个H形桥接器来运行两个无刷直流电机。 是否有人使用过"DRV8301-69M-KIT"? 我需要具有连续电流为20A,峰值电流为40A的H桥,持续时间为5秒  

是否可以使用TMDSDOCK2.8379万D controlCARD来运行套件?

谢谢!

卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kash,

    DRV8301-69M-Kit配备DRV8301,它为三相电动机驱动器应用提供3个半桥驱动器。 您的电机规格是什么? DRV8301-69M-Kit的额定运行电流高达40A,并且专为三相无刷电动机而设计。 如果您的电机是三相BLDS,您需要两个设备来驱动它们。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis,
    我有两个12V直流电动机。我目前使用的H形电桥提供22A连续电流和40A峰值电流5秒 它们不是三个阶段。

    此致,
    卡什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kash,

    假设您有 单相电动机, 您可以 使用DRV8301-69M-Kit并使用高侧FET 驱动 它们。 另请注意  DRV8301数据表的8.1 第1节中的通电顺序要求。 我希望这能有所帮助。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis,
    我是这一主题的新手,所以我还有一些问题:

    1.是否可以使用一个DRV8301-69M-Kit来运行一个电机? 因为它有3个半桥,我认为可以使用两个半桥,运行一个单相直流电机。如果我错了,请纠正我。

    2.是否可以购买不带“Piccolo Isolated F2.8069万M controlCARD”的器件? 我有自己的F2.8379万D controlCARD,想知道我是否可以使用我的。如果可以,我是否可以用所需的固件对其进行闪存?

    3.我找不到DRV8301-69M-Kit的示意图。 您能告诉我它在controlSUITE中的位置吗?

    感谢您的帮助,
    --卡什