This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8835:为VCC提供3V电压时的RDS (接通)

Guru**** 2363450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8835, DRV8835EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/584843/drv8835-rds-on-when-supplying-3v-to-vcc

部件号:DRV8835

您好,

请告诉我“RDS(on) vs VM”有关向VCC提供3V电压时的以下情况吗?
我已经为 3V@VM填写了该信息 ,DRV8835数据表中提到了这一点。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kato-San,

    我们会研究这问题,并尽快作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您的快速响应。
    我期待从您那里获得信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    所有这些点的数据都没有收集。 是否有一些您比其他人更需要的观点? 您能否确定优先级?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    感谢您的支持。
    您能否仅提供RDS (接通)的典型值?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    如果您对我的请求有任何更新,请告诉我吗?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    我只能在VCC = 3V的情况下找到VM=5V。 我需要在发送数据之前讨论数据。 我希望明天能够发送数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    感谢您的特别支持。
    我期待从您那里获得有关VM=1.5V,2.0V,2.5V和5.0V的信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    如上所述,我只能在25C处找到以下额外数据。

    RDSon,VCC = 3V,VM = 5V

    典型值= 340 m Ω
    最大值= 385 m Ω

    VM = 1.5V,2.0V,2.5V,VCC = 3V时,没有数据可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    感谢您提供信息。

    我还有一个请求,请告诉我如何像使用工作台一样使用DRV8835EVM测量RDS(on)?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    设置所需的VCC和VM电压。 分别执行每项测量。

    请注意,结温将影响RDSon测量。 测量值取决于正确的热连接。

    对于高侧:

    在 接地负载下启用一个输出高电压。 测量 VM和输出(VM-Vout)之间的电压差。 测量或计算 通过负载的电流(ILOAD)。

    除电(VM-VOUT/ILOAD)

    对其它输出重复此步骤

     对于低侧:

    启用一个输出 低电平 ,并向虚拟机加载负载。 测量输出和GND针脚(Vout -GND)之间的电压差。 测量或计算 通过负载的电流(ILOAD)。

    除电(输出接地)/ILOAD

    对其它输出重复此步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    感谢您如此礼貌地解释。
    我明白了。

    此致,
    加藤